Technical Forum

Communication / Networks

Modbus RTU hardware

Erstellt von maddog69 am 31.05.2012 21:57 (2 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
  31.05.2012, 21:57
Beigetreten am: 09.12.2011
Letzter Besuch: 19.09.2012
Beiträge: 19
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Looking for help planning hardware setup. I have CPU 1214C DC/DC/DC and I would like to connect to SCADA host using modbus RTU. I have ethernet connection to internet via router so I am able to remote program. I am wondering if I use RS485 to ethernet adapter to connect SCADA Host using Modbus RTU? Will that work? Thanks.
Top
  01.06.2012, 10:19
Beigetreten am: 17.01.2007
Letzter Besuch: 22.05.2013
Beiträge: 760
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,33 von 5 / 141 mal bewertet]. (141) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Yes that will work.
I would use the modbus TCP software over the Profinet port of your CPU.
See this thread from more info on modbus TCP for S7-1200.

You could then use a Modbus TCP to Modbus RTU convertor.
There are many commercial ones available. I can recomend the one that I have used in the past.
It is called an XPress-DR-IAP and is available from a company called Lantronix.

The device takes acts as a ModbusTCP server on one side and a Modbus RTU master on the other. The Modbus TCP client (the S7-1200) request is converted to a Modbus RTU master request. The response from the RTU slave is then converted to a TCP response and fed back to the Modbus TCP client. The device is configured via a web interface or telnet interface and is very easy to setup.

Programming today is the race between software engineers building bigger and better idiot proof programs, and the universe producing bigger and better idiots.

So far, the universe is winning...
Top
  01.06.2012, 13:48
Beigetreten am: 08.09.2009
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 515
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 32 mal bewertet]. (32) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
It can be simpler if you upgrade SCADA to communicate via modbus tcp/ip - or it might have this option yet.
Top
Seite 1 von 1 (3 Objekte)
Aktionen