Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Problem with Siemens OPC and Cisco 2960S

Thread Starter: MarkusE   Started: 5/30/2012 10:33 AM   Replies: 5

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (6 items)
  5/30/2012, 10:33 AM
Joined 5/30/2012
Last visit: 5/30/2012
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

ich bräuchte bitte zur folgenden Aufgabenstellung Hilfe von euch:

Ich habe Cisco 2960S im Ring geschalten, nun möchte ich für die SNMP Information auslesen nur funktioniert dies leider nicht!
Ein Profil wo ich alle SNMP-Infos die ich haben will eingetragen sind habe ich erstellt! Leider bekomm ich bei allen Information die mir angezeigt werden sollten immer nur einen "Bad Quality" Request zurück und keinen Wert! Auf dem Cisco 2960S habe ich alle SNMP Traps aktiviert und nen SNMP-Server eingetragen! Leider arbeite ich das erste Mal mit dem Siemens OPC Server und bin deswegen auch nicht so versiert mit dieser Software!

Habt ihr vielleicht eine Ahnung was hier das Problem sein könnte oder hat einer von euch schon Erfahrung mit dem Siemens OPC Server und Cisco Switches???

Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!

lg



Top
  5/30/2012, 11:37 AM
Joined 8/1/2007
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1121
Rating:
Rated: Outstanding [3.61 out of 5 / rated 69 time(s)]. (69) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

vielleicht hilft dir dieser link weiter ?

Gruß
Eleu

I understand only railstation.
Nothing for ungood
Top
  5/30/2012, 12:33 PM
Joined 11/2/2005
Last visit: 6/17/2013
Posts: 433
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 56 time(s)]. (56) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
MarkusE schrieb:
Ich habe Cisco 2960S im Ring geschalten,


Welches Protokoll wird den verwendet für die Ring- Redundanz?
SpanningTree? MRP?

Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  5/30/2012, 1:21 PM
Joined 5/30/2012
Last visit: 5/30/2012
Posts: 2
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Ich verwende hier Spanning-Tree MST!
Top
  5/31/2012, 8:06 AM
Joined 11/2/2005
Last visit: 6/17/2013
Posts: 433
Rating:
Rated: Excellent [4.04 out of 5 / rated 56 time(s)]. (56) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Habe bisher den SIMATIC SNMP-OPC-Server nur mit den OSM/ESM und den Scalance verwendet (siehe auch den obigen Link).

Sollte aber auch mit anderen Switchen funktionieren welche SNMP unterstützen. Gibt es dazu einen MIB-Datei bzw. man muss diese wahrscheinlich selber erstellen.

Nur noch als Anmerkung: Spanning Tree erfüllt in meinen Augen nicht die Anforderung im Industrie Umfeld. Da die Rekonfigurationszeiten nicht garantiert werden (kann schnell sein, muss aber nicht).
Bei MRP bzw. HSR werden die maximale Rekonfigurationszeit mit 200 bzw. 300 ms angegeben.

Viele Grüße
Asterix


if (ahnung == NULL) {read manual; read faq; use search; use google; }
else {use brain; make post; }
Top
  5/31/2012, 8:43 AM
Joined 8/1/2007
Last visit: 6/18/2013
Posts: 1121
Rating:
Rated: Outstanding [3.61 out of 5 / rated 69 time(s)]. (69) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

vielleicht mal eine Anregung, wenn es gar nicht gehen sollte.

Zum Visualisieren von Traps auf dem Zielhost kann man auch den SNMP Trap Watcher verwenden.
Den gibt es im Netz zum downloaden.
Der Zielhost empfängt dann die Trap`s auf Port 162 wenn besagter Zielhost in den Cisco Switchen als Trap- Empfänger eingetragen ist.
Der SNMP Trap Watcher kann die empfangenen Traps in einen Log - File schreiben.
Den log File könntest du mit einer anderen Software auslesen, falls du diese Daten weiter verarbeiten willst
(Z.B.Mit WinCC, oder über eine Hochsprachen - App).
Die SNMP Traps sind sehr kryptisch. D.h.das direkte Empfangen über eine Socket Verbindung bringt nicht viel.
Der SNMP Trap Watcher aber visualisiert und schreibt die jeweilige Trap - Nachricht sauber in den log-File  

Gruß
Eleu

I understand only railstation.
Nothing for ungood
Top
Page 1 of 1 (6 items)
Actions