Technical Forum

Kommunikation / Netzwerke

Ethernetkommunikation

Erstellt von Gatto am 16.05.2012 12:03 (4 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
  16.05.2012, 12:03
Beigetreten am: 23.10.2008
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 66
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Moin,
wo liegt der Unterschied zwischen einer TCP/IP und einer ISO-On-TCP/IP Verbindung ?
Können die Bausteine FC5 u. FC6 beide Verbindungen unterstützen ?
Gruß
Top
  16.05.2012, 16:58
Beigetreten am: 22.07.2008
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 1213
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,94 von 5 / 126 mal bewertet]. (126) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 

TCP/IP ist die Standardtübertragung in IT Netzen. Es gibt aber auch das ISO Protokoll. Dieses kann über TCP/IP übertragen werden. Somit wird es zu ISO over TCP/IP. Unterschied muss ich passen

Top
  16.05.2012, 17:12
Beigetreten am: 27.11.2007
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 846
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 59 mal bewertet]. (59) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo Gatto,
ISO-ON-TCP ist eine Schicht mehr (nach dem ISO-7-Schichtenmodell) als TCP/IP. Es enthält zusätzliche Längeninformation, so dass, im Gegensatz zu TCP/IP, problemlos Telegramme mit unterschiedlicher Länge empfangen werden können. Bei reinem TCP/IP ist das programmtechnisch aufwendiger. Wenn beide Geräte ISO-ON-TCP können, ist das der einfachere Weg.

Gruß,
Kaulquappe
Top
  17.05.2012, 12:05
Beigetreten am: 23.10.2008
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 66
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Danke für Info
Gruß
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  20.05.2012, 16:03
Beigetreten am: 17.09.2007
Letzter Besuch: 23.05.2013
Beiträge: 483
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,82 von 5 / 50 mal bewertet]. (50) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 2 mal bewertet]. (2) 
Hallo,

 hier nochmal einige Info´s zu ISO on TCP von Siemens selber! Im "Linkbereich" der vorgeschlagenen Site finden auch Verweise zu weiteren in der Simatic Welt eingesetzten Protokolle.
 



=== Bearbeitet von vanDyk @ 20.05.2012 16:28 [GMT ] ===



VG / regards vanDyk
Top
Seite 1 von 1 (5 Objekte)
Aktionen