Technical Forum

Communication / Networks

radio communication with s7 300

Erstellt von boni_m am 04.05.2012 08:33 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  04.05.2012, 08:33
Beigetreten am: 28.10.2008
Letzter Besuch: 15.04.2013
Beiträge: 7
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi,

Im looking for a Siemens' solution based on S7 300.
The task is to locate input / output modules about 1 KM away from where the central PLC cpu is located. Communication between the I/O modules and the PLC is to be effected via a wireless radio link.
Does Siemens have such a solution in place? If so, kindly suggest such a solution.
I need a total of approximately 30 inputs / 30 outputs in the field.

Rgds,
Boniface
Top
  04.05.2012, 08:48
Beigetreten am: 14.02.2008
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 539
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,48 von 5 / 60 mal bewertet]. (60) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hello,
        Find the link..

https://www.automation.siemens.com/WW/forum/guests/PostShow.aspx?PageIndex=1&PostID=365254&Language=en#top

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/40805705
Top
  04.05.2012, 09:19
Beigetreten am: 19.04.2008
Letzter Besuch: 11.05.2013
Beiträge: 1261
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 113 mal bewertet]. (113) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
boni_m wrote:
Hi,

Im looking for a Siemens' solution based on S7 300.
The task is to locate input / output modules about 1 KM away from where the central PLC cpu is located. Communication between the I/O modules and the PLC is to be effected via a wireless radio link.
Does Siemens have such a solution in place? If so, kindly suggest such a solution.
I need a total of approximately 30 inputs / 30 outputs in the field.

Rgds,
Boniface


Hello boni_m,

Have a look on Application,

Wireless Data Communication via GPRS with S7-1200 and CP 1242-7, Scenario 1


SINAUT ST7 Telecontrol configuration examples in Ethernet, secure Internet and (E)GPRS environment

Communication Between S7-300 Stations by Using SINAUT ST7 Telecontrol via Dedicated Line and Ethernet
blink

Ammy

New for every one..............

“No duty is more urgent than that of returning thanks.”
If Problem Solved......!

Top
  04.05.2012, 19:22
Beigetreten am: 27.09.2005
Letzter Besuch: 08.05.2013
Beiträge: 934
Bewertung:
Bewertung: Überdurchschnittlich [2,61 von 5 / 36 mal bewertet]. (36) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
www.helmholz.de - profibus by radio
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen