Hi hansattel,
was willst du denn anstellen?
Du kannst die folgenden Use-Cases testen:
a) Deine Bandbreite ist ausgelastet
b) Deine Systemverzögerung im Netzwerk ist zu groß, so dass der Watch-Dog zuschlägt
zu a)
Mit wenigen Devices die Bandbreite voll auszulasten ist schwierig, nahezu unmöglich!
Über dem Daumen kann man sagen, bei kleinen Ausbauden von einer ET200S (dann nutzt man meist ein Minimumframe 64Byte = 7µs). Bei einer Aktualiserungszeit von 1ms für jedes Device kann man so 64 Devices aktualisieren.
Bei 2ms + Minimumframe: 128
Bei 500µs + Minimumframe: 32
Bei 250µs + Minimumframe: 16
zu b)
Die Echtzeit beim PROFINET wird durch den Watchdog realisiert!
Der Watchdog ist ein Vielfaches der Aktualiserungszeit, default = 3!
D.h. wenn 3 Frames vom Controller --> Device oder Device --> Controller nicht ankommen, dann wird das Device als nicht vorhanden erkannt und die CPU und das Device können reagieren.
In beiden Fehlerfällen, Bandbreitenüberlastung und überschreiten des Watchdogs, wird das Device als nicht vorhanden "gemeldet".
Dies kannst du simulieren, indem du das Kabel aus dem Device ziehst! Schon hast du ganz einfach beide Fehlerfälle simuliert. 
Grüße Chilly
Grüße / Regards / Salut / ciao / adiós / adieu / tchau
Chilly Garfield