Technical Forum

SIMATIC S7-400 / S7-400H / S7-400F/FH

S7-400 CPU STOP aus vollen Lauf

Thread Starter: metsawf   Started: 2/26/2007 2:01 PM   Replies: 3

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (4 items)
  2/26/2007, 2:01 PM
Joined 1/9/2007
Last visit: 5/21/2012
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Zusammen

Ich bin neu im Forum und habe am Wochenende ein Problem mit eine S7 CPU416-2XK04-0AB0 gehabt. Sie ist ohne irgendwelche erkennbaren Gründe auf Stop gegangen und war über eine projektierte Ethernet-Verbindung nicht mehr zu erreichen. Alle LED's auf der CPU, sowie auf den CP's haben geblinkt. Ich musste die CPU urlöschen und konnte nur noch über MPI auf diese zugreifen. Nach erneuter Programmübertragung läuft diese nun wieder reibeungslos. Hat irgendjemand so etwas schon mal erlebt, oder hat jemand damit Erfahrung.
An der CPU hängen noch eine MOD-Mastersystem, mehrere Profibus-Slaves(FU's, ET's etc.) und eine weitere S7-400 und 300 über IE.
Top
  2/27/2007, 3:34 PM
Joined 8/31/2005
Last visit: 6/19/2013
Posts: 997
Rating:
Rated: Outstanding [3.85 out of 5 / rated 122 time(s)]. (122) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Schau mal in den Diagnosespeicher, ob da was eingetragen wurde.

mfG / Best Regards

Dirk
Top
  2/28/2007, 7:39 AM
Joined 1/9/2007
Last visit: 5/21/2012
Posts: 5
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo

Vielen Dank für den Tip. Aber da das AG mehrfach durch Übtragung der HW-Konfiguration und Net-Pro Konfig in den Stop gegangen ist, sind selbst die in den OB100-102 Lokaldaten für CPU_Stop Ereignis nicht mehr dem eigentlichen Problem zu zuordnen.
Top
  3/12/2007, 10:07 PM
Joined 1/7/2006
Last visit: 6/11/2013
Posts: 2667
Rating:
Rated: Excellent [4.06 out of 5 / rated 253 time(s)]. (253) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo,

Wenn aller LED blinken auf die CPU dann ist eine Defekt Zustand aufgetritten.
Normalweise kann man durch abschaltung von die Spannung und wieder Einschalten dieses Beseitigen. Danach ist die Puffer aus zu Lesen. Wenn das gar nicht geht dann sieht es so aus das da Problemen mit die Backplain sind oder die CPU ist ganz in das Blaue hinein gegangen.

Kontrolieren Sie bitte die Pinseln an die Hinterseite, sind diese nicht verbiegt....

I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me.

All the best, Late
Never say never, think in solutions, not in trouble......
Top
Page 1 of 1 (4 items)
Actions