Technical Forum

CNC Automatisierungssystem SINUMERIK

840D Messkreisfehler 300504 und 25000

Thread Starter: Fazer_Tom   Started: 7/14/2011 10:57 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  7/14/2011, 10:57 AM
Joined 6/25/2007
Last visit: 7/15/2011
Posts: 1
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 

Hallo zusammen,
ich bin vollkommen ratlos. An einer Sondermaschine die bereits fast 2 Jahre fehlerfrei gelaufen ist, tritt in letzter Zeit immer wieder der selbe Fehler auf. Manchmal innerhalb von Stunden , manchamal auc erst nach einem Tag.
Ein- Aus schalten behebt den Fehler wieder.
System ist eine 840 D mit NCU 572.5 ingesamt 6 Achsen auf  3 Stück 2-Achregler 6SN1118-0DM31-0AA2
Es betrifft immer nur die 6., also letzte Achse.
Fehler tritt nur bei Bewegung auf und ist immer 300504 ( Messkreisfeher) und 25000 ( Hardwarefehler aktiver Geber) und dann noch Folgefehler 21612 und 25201.
Ich habe alles schon getauscht, Geberleitung, Leistungsleitung, Motor, Reglereinschub und Leistungsteil.
Es ist immer die letzte Achse. Der Fehler schleppt sich NICHT mit.
Ich hab keine Ahnung was ich noch maschen soll.
Hat igrendjemand nen Tipp für mich

Gruß
Thomas

Top
  8/27/2011, 1:56 PM
Joined 7/16/2006
Last visit: 5/20/2013
Posts: 1446
Rating:
Rated: Outstanding [3.47 out of 5 / rated 164 time(s)]. (164) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hi


Zwar schon spät --> jedoch.


Ich hatte vor tagen ein ähnlichen Problem.

Die Ursache war eine "Masseverschleppung"


Ich habe die Separaten "Maschinenteile"  (Schlitten)   mit 16 qmm  geerdet.

Also vom Steuerungssternpunkt aus ein 16 qmm Erdungkabel verlegt und mit dem Schlitten verbunden.


Anlage läuft seitdem.


P.S: 
Kurzum die Anlage wurde NICHT nach Siemens-Projektierung ausgeführt Rnf:lblSmileyTooltip_


Gruß Karl

Karl
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions