Technical Forum

Low-Voltage Controls

SIMOCODE PRO and Single phase motor

Erstellt von r.suriaga am 17.02.2010 22:51 (1 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
  17.02.2010, 22:51
Beigetreten am: 05.02.2007
Letzter Besuch: 22.04.2013
Beiträge: 28
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hi, everybody.

I have a question, Can I use a SIMOCODE for monitoring and protect a single phase motor? What do I need consider for this one? What electric schematic can I use?

Thanks.
Top
  18.02.2010, 16:17
Beigetreten am: 21.08.2007
Letzter Besuch: 24.05.2013
Beiträge: 352
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,61 von 5 / 23 mal bewertet]. (23) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
hello,
Please look at the manual of Simocode Pro on page 3-11.

Type of Load

You can select whether SIMOCODE pro is to protect a 1-phase or a 3-phase

load.

For a "1-phase" Type of Load, proceed as follows:

• The Internal Earth-fault Monitoring and the Unbalance Protection must be

deactivated

• Only one of the two cables is to be fed through any through-hole opening in

the Current Measuring Module.

Phase Failure Monitoring is deactivated automatically.
kind regards

Top
Seite 1 von 1 (2 Objekte)
Aktionen