Technical Forum

SIMATIC S5 / STEP 5

Analogwert im Status beobachten

Erstellt von sjaeckel am 04.08.2006 23:02 (3 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
  04.08.2006, 23:02
Beigetreten am: 27.12.2005
Letzter Besuch: 24.02.2011
Beiträge: 2
Bewertung:
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo alle zusammen,

vielleicht kann mir jemand von euch bei meinem Problem helfen.

Und zwar würde ich gerne einen Analogwert mit dem Menüpunkt "Status Variable" beobachten. Nun meine Frage geht so etwas überhaupt, und wenn ja, wie?

Vielen Dank im Voraus

MfG
Stephan
Top
  05.08.2006, 01:10
Beigetreten am: 07.01.2006
Letzter Besuch: 30.04.2013
Beiträge: 2667
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,06 von 5 / 253 mal bewertet]. (253) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo Stephan,

in STATUS Baustein ist im AKKU1 zu sehen was von eines Periferiewort eingelesen wird.
In STATUS VAR selbst ist keine change die Analogwert aus zu lesen.

Wenn mann so etwas wuenscht dann ist es moeglich die Analogwert ein zu lesen in eine Datablock und diese in STATUS VAR zu zeignen. zwinkern

I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me.

All the best, Late
Never say never, think in solutions, not in trouble......
Top
  20.08.2008, 08:10
Beigetreten am: 18.12.2006
Letzter Besuch: 21.05.2013
Beiträge: 39
Bewertung:
Bewertung: Sehr gut [2 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Guten Morgen

kann ich ein analoges Ausgangswort in einen Datenbaustein laden und dann im
Status variable beobachten, ein Kollege sagt da steht nur 0000 drinnen.

Funktioniert z.B. folgender Code oder geht es nur über Merkerwörter.
A DB100
 L PW XXX
T DW100

M.f.G.
Top
  25.08.2008, 10:19
Beigetreten am: 19.04.2006
Letzter Besuch: 10.02.2013
Beiträge: 517
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,13 von 5 / 30 mal bewertet]. (30) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
hallo riesermauf,
dies sollte so funktionieren. mir ist nicht bekannt, daß dies nicht funktioniert.
alternativ zu STEP5 gibt es von IBH S5 für Windows. da gibt es noch bessere möglichkeiten variablen, merker, ein-/ausgänge zu betrachten.

vielleicht hilft das weiter
viele grüße
sven

...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen...
Die EAE Gruppe
Top
Seite 1 von 1 (4 Objekte)
Aktionen