Technical Forum

Fragen - Anregungen zu FAQs und Online-Support sowie Webcasts

Busmonitor Amprolyzer V3.2 - Diagnosesoftware für PROFIBUS

Erstellt von IBN-Service am 22.08.2009 10:28 (6 Antworten)

« Vorheriges Thema Nächstes Thema »
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
  22.08.2009, 10:28
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4422
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Anregung zum FAQ
Busmonitor Amprolyzer V3.2 - Diagnosesoftware für PROFIBUS
Beitrags-ID:18818699   Datum:2008-01-10 


Ich fände es hilfreich, wenn einige Screenshots gezeigt würden
bzw. zum download beigestellt würden, die im FAQ gezeigten Bilder
sind wenig hilfreich.

Anhand der kurzen Beschreibung im FAQ fällt es mir schwer zu entscheiden,
ob das Tool mir Vorteile gegenüber der Online - HW Diagnose des
Step7 Managers bietet.
(Die Telegramaufzeichnungen sind bei Inbetriebnehme eher unrelevant)

Ist Excel ab 2000 zwingend Voraussetzung oder nur für den Export von Tabellen 
erforderlich?

Zu guter Letzt wäre die Info hilfreich, ob ich gleichzeitg mit dem PG
Online gehen UND den Amprolyzer benutzen kann.

Gruß,

J. Müller
IBN-Service

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  24.08.2009, 07:47
Beigetreten am: 20.08.2009
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 27
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 3 mal bewertet]. (3) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
Hallo IBN-Service,

vielen Dank für deine Anregung. Hier erstmal die Rückmeldung.

Ich werde mit den zuständigen Bearbeitern sprechen und dir dann bescheid geben, was von deinen Anregungen umgesetzt wird. Ich hoffe, dass du mit dieser Aussage auch ersteinmal zufrieden bisterröten.
Auf jeden Fall wird sich mit dem Thema beschäftigt werden.

Schöne Grüße / Best Regards
FAQ-Expert
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  24.08.2009, 13:00
Beigetreten am: 12.05.2006
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 1546
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [4,18 von 5 / 115 mal bewertet]. (115) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo,

ein paar Anworten kann ich Dir geben.

Excel ist zwingend Voraussetztung, ohne Excel läuft die Installation nicht durrch.
Ein Parallelbetrieb ist nicht möglich, da Amprolyzer eigene Treiber für die CP's mitbringt.
Wenn man sowohl Step7 als auch Amprolyzer nutzt muss man aufpassen, daß man beim Beenden des Amprolyzer wieder den normalen Step7 Treiber der CP einspielen lässt, sonst kann man im Step7 nicht mehr online arbeiten.

Ob das Tool Vorteile bringt kann ich pauschal nicht beantworten, ich setzt es hauptsächlich dann ein wenn der SIMATIC Manager nichts vernünftiges mehr am Bus findet oder ich die Telegramme der Busteilnehmer analysieren muss.

Gruß
Christoph
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  24.08.2009, 15:20
Beigetreten am: 14.02.2006
Letzter Besuch: 06.05.2013
Beiträge: 5798
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,96 von 5 / 358 mal bewertet]. (358) 
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo Hr. Müller,

Ich muß gestehen vom technischen Standpunkt aus verstehe ich einige Punkte nicht. 
Der erste wäre der Vergleich zwischen dem Amprolyzer und der Online HW Diagnose von STEP7. Für mich sind die beiden Tools absolut nicht vergleichbar. Der Anwendungsbereich der Online HW Diagnose ist zwar typischerweise die Inbetriebnahme wenn ich Überprüfungen des logischen Aufbaus der HW Configuration einer Station machen möchte. Ich kann Diagnosebuffer auslesen und Dienste nutze die auf Basis des genutzten Protokolls laufen. Dass schließt hier eigentlich "nur" PROFIBUS DP und PROFINET IO ein, alles andere kann hier nicht beobachtet werden. Gar nicht erst zu reden von Problemen die nicht durch das Protokoll sondern durch Fehler im Aufbau auftreten. Ich denke da insbesondere an Probleme mit Telegrammfragmenten, oder mit Token-Problemen oder gar Problemen mit sporadischen Effekten. Hier kann STEP7 nicht helfen.

Hier muß ich den Telegrammverkehr am Bus selbst beobachten, dafür ist der Amprolyzer da. Hier beobachte ich den Datenverkehr am PROFIBUS selbst. Kann die genutzten FDL Dienste jeweils prüfen und Protokollunabhängig sehen was los ist, wie die Telegramme aussehen und im Fall von defekten Telegrammen näher analysieren und handeln. 

Was mich besonders verwundert ist auch das in der Beschreibung des Amprolyzers kein Wort oder keine Anspielung darüber fällt das es als Tool STEP7 Konkurrenz macht. Für mich ist STEP7 mit Tools ausgerüstet die eine Übersichtsdiagnose durchführen kann, wenn ich auf Telegramm oder Bitebene gehen will (oder muß) dann nutze ich etwas anderes und zwar den Amprolyzer. 

In den Fällen in denen ich den Amprolyzer nutze brauche ich kein STEP7... gerade wenn ich Messungen an unterschiedlichen Orten eines Netzes machen muß. Hier macht es keinen Sinn wenn ich dann noch einen zusätzlichen PC hätte der Telegramme ins Netz schickt und damit meine Aufzeichnungen selbst verfälscht... oder gar Fehler provoziert.

Die Frage zu Excel hat sich schon ergeben... leider ist zwar Excel notwendig es werden aber 3 Versionen unterstützt... also ist die Möglichkeit groß das man etwas Passendes zur Hand hat.

So... ich glaube ich hab meinem Bauch jetzt genug freien Lauf gelassen.

Viele Grüße
J_Bell  
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  24.08.2009, 15:33
Beigetreten am: 20.08.2009
Letzter Besuch: 17.05.2013
Beiträge: 27
Bewertung:
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 3 mal bewertet]. (3) 
Benutzer mit speziellen Fachkenntnissen, die einzelne Konferenzen betreuen
Bewertung: Exzellent [5 von 5 / 1 mal bewertet]. (1) 
Hallo,

vielen Dank für die vielfältigen und weitgehenden Anregungen bezüglich des Themas Amprolyzer.

Wir werden versuchen bei der nächsten Überarbeitung diese Beitrags alle Anregungen einfließen lassen zu können, um eine maximale Transparenz des Anwendungsfalls ds Amprolyzers zu erreichen.

Vielen Dank für alle Ihre Anregungen



=== Bearbeitet von FAQ_Expert @ 24.08.2009 15:34 [GMT ] ===



Schöne Grüße / Best Regards
FAQ-Expert
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
  24.08.2009, 15:39
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4422
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
ChristophD schrieb:
Hallo,

ein paar Anworten kann ich Dir geben.

Excel ist zwingend Voraussetztung, ohne Excel läuft die Installation nicht durrch.
Ein Parallelbetrieb ist nicht möglich, da Amprolyzer eigene Treiber für die CP's mitbringt.
Wenn man sowohl Step7 als auch Amprolyzer nutzt muss man aufpassen, daß man beim Beenden des Amprolyzer wieder den normalen Step7 Treiber der CP einspielen lässt, sonst kann man im Step7 nicht mehr online arbeiten.

Ob das Tool Vorteile bringt kann ich pauschal nicht beantworten, ich setzt es hauptsächlich dann ein wenn der SIMATIC Manager nichts vernünftiges mehr am Bus findet oder ich die Telegramme der Busteilnehmer analysieren muss.

Gruß
Christoph


Hallo,

damit haben sich meine wichtigsten Fragen auch schon geklärt!

Danke für deine Mühe! zwinkern

Gruß,
Jürgen.

Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
  24.08.2009, 15:50
Beigetreten am: 15.03.2008
Letzter Besuch: 18.05.2013
Beiträge: 4422
Bewertung:
Bewertung: Herausragend [3,88 von 5 / 409 mal bewertet]. (409) 
Bewertung: keine [0 von 5 / 0 mal bewertet]. (0) 
J_Bell schrieb:
Hallo Hr. Müller,

Ich muß gestehen...



Hallo J_Bell,

ich muss gestehen das ich jetzt nicht verstanden habe ob du auch Fragen zum Amprolyzer gestellt hast oder aber versuchst, meine Fragen zu beantworten?

Es ist allerdings auch recht warm, über 30 Grad im Schatten.
Das ist im Siegerland sehr ungewöhnlich. Aber schön. :-)
Vielleicht trübt die Hitze etwas meinen sonst so klaren Verstand. coolcoolcool


P.S. Wie warm ist es denn z.Z in Nürnberg?

Gruß,

Jürgen.



Industrieautomation: Softwareerstellung und Inbetriebnahme weltweit.
http://www.ibn-service.com
Top
Für diesen Beitrag bedankt sich:
Seite 1 von 1 (7 Objekte)
Aktionen