Technical Forum

Dezentrale Peripherie

FB125/126 bei S7-400H??

Thread Starter: HoGi   Started: 8/5/2009 11:40 AM   Replies: 1

« Previous thread Next thread »
Page 1 of 1 (2 items)
  8/5/2009, 11:40 AM
Joined 1/11/2007
Last visit: 4/5/2011
Posts: 12
Rating:
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo Forum,

ich habe folgende Frage :
Wie kann ich bei einer S7-400H mit über IM153-2 redundant angekoppelten Slaves
einen Totalausfall eines Slaves feststellen??

Geht das mit dem FB125/126, wenn ja, für welches Mastersystem muss ich den parametrieren??

Vieln Dank schon mal im voraus!!
Top
  8/5/2009, 1:55 PM
Joined 2/14/2006
Last visit: 5/6/2013
Posts: 5798
Rating:
Rated: Outstanding [3.96 out of 5 / rated 358 time(s)]. (358) 
Users with special expertise supervising conferences
Rated: no ratings [0 out of 5 / rated 0 time(s)]. (0) 
Hallo HoGi,

also meine Vorgehensweise hier wäre erst mal im Handbuch nachstöbern wie denn das da so geht.
Wenn ich also dem Kapitel 12.2.4 des Handbuchs: Buskopplungen DP/PA-Koppler, DP/PA-Link und Y-Link glauben schenke sollte man hier die "klassische" Variante mit SFC 13 DPNRM_DG nutzen.

Wenn ich den Download des FB 126 ansehe muß ich feststellen das die H-CPUen nicht in der Auswahl für kompatible HW aufgeführt sind. Da ich weiß das es bei H-Systemen erweiterte Diagnosefunktionen gibt kann es gut sein das die automatische Auswertung der Daten schwierig oder noch nicht implementiert ist.

Die Situation bei FB 125 ist mir nicht ganz klar, ich hab aber auch mal beim COC angefragt... ich fürchte aber das auch hier die H-CPUen nicht implementiert sind. Genaueres lässt sich aber noch nicht sagen von meiner Warte aus.

Ich hoffe soweit etwas Licht ins Dunkel bringen zu können.

Viele Grüße
J_Bell
Top
Page 1 of 1 (2 items)
Actions