19.05.2009 19:06 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
hallo spiky hab einen link zum thema zeitmessung in 100/sec gefunden /tf/WW/de/Posts/9055 gruss pepp |
20.05.2009 16:18 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Hallo pepp, vielen Dank für die rege Beteiligung und das Interesse an unserer LOGO!-Gemeinde. Ich habe den Beitrag als direkte Aufforderung genommen undden Wunsch an die entsprechenden Produktverantwortlichen weitergegeben. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass wirkonkreteAnregungen die auf unseren Seiten zur Weiterentwicklung unserer Produkte veröffentlicht werden, auch an die entsprechenden Stellenweiterleiten. Nebenbei bemerkt, ich war zu langsam. Der Beitrag war bereits gelesen. Weiterhin viel Spaß im Forum und viele Grüße vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
21.05.2009 11:55 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Vielen Dank Leute! habe es realisieren können!!! Thx |
21.05.2009 20:37 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 4097 Bewertung: (193) |
Hallo ring24h, danke für die Nachfrage. Wenn keine Rückmeldung geschrieben wird, dass ein Thema bei den Produktverantwortlichen angekommen ist, heißt dass ja nicht zwangsläufig, dass es nicht angekommen ist. Aber ich nehme jederzeit Vorschläge für interessante Themen entgegen. Am Besten dazu den Button Vorschlag am Thema nutzen und eine kurze Mitteilung schreiben. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
22.05.2009 07:04 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
moin CS Moderator sehr gut da kommt freude auf gruss pepp |
22.05.2009 15:28 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Spiky, ich freue mich, dass es dir gelungen ist, auf Basis meiner Angaben im Beitrag Zeitmessanlage, deine Aufgabenstellung zu lösen. Für andere Anwender wäre es sicher hilfreich, wenn du deine Umsetzung einer Stoppuhr mit 0,01 s Auflösung hier mal einstellen würdest, Danke. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
22.06.2009 10:26 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Leute! Sorry das es so lange gedauert hat !
Hier ist mein Programm Stoppuhr 1/100!
Danke!
DateianhangStoppuhr1-100 0BA6 aktuell .zip (469 Downloads) |
23.06.2009 08:29 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Leute! Ich habe die Zeit mit einer externen Stoppuhr gestoppt! War ziemlich genau !!! Wie gesagt 0BA6 mit Display!!! |
23.06.2009 14:14 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Spiky, sorry, aber leider hast du bei der Erstellung deiner Schaltung meine Angaben im Beitrag Zeitmessanlagenicht umgesetzt!. Als Folge treten bei deinem Entwurf leider systematische Messfehlerauf, deren "Größe" je nach LOGO!-Zyklusfrequenz bis zu 50 % des Messwertes betragen können!...Je geringer die Zyklusfrequenzdesto größer die Fehler und je länger du die Zeit nimmst, um so deutlichersind die "nicht erfassten" Zeiten deines Zählers!... Schade, dass die hier verfügbarenInformationen und Lösungen nicht oder unzureichend genutzt bzw. berücksichtigt werden - obwohl genau danach gefragt wurde!???Und wenn dann auch ein diesbezüglicher Hinweis auf die vorhandene Lösung nicht fruchtet, dann weissauch ich nicht, wie euch geholfen werden kann/soll.Schade, dassweder die LOGO!-Entwickler noch viele der Anwenderdiesbezüglich die selben Schwierigkeiten haben von den Foreninhalten zu profitieren bzw. diese zu nutzen. ...Die Begründungen und die Grundlagen diesbezüglich habe ich ausführlich unter Zeitmessanlagedargestellt - auch die schaltungstechnische Lösung! Im Dateianhang hier habe ich zur Verdeutlichung zwei Schaltungen beigefürt, wobei die Schaltung "Test_Zeitmessung_02c.lsc" die Lösung zeigt. Wie darüber hinaus eine Ergänzung dann zurErfassung vonMinuten und Stunden erfolgen kann, ist in o. g. Beitrag gezeigt! MfG Betel DateianhangDEMO_Zeitmessung.zip (375 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.06.2009 08:10 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Hallo hsg, vielleicht findest du in einem der beiden Beiträge schon deine Antwort. /tf/WW/de/Posts/23982#top /tf/WW/de/Posts/10349#top bei dem ersten geht es über Excell. Bei dem zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Gruß René |
Folgen Sie uns auf