17.05.2011 14:23 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gibt es doch schon längst... Marvin - der depressive Roboter |
19.05.2011 05:49 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wo ist da der Witz? |
19.05.2011 07:18 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 17.05.2024 Beiträge: 3005 Bewertung: (1048) |
Hallo Juergen Der Witz ist das die Raben hoch auf einem Ast sitzen waehrend der Hase und Fuchs am Baum auf der Erde sitzen (man muss da allerdings schon mit Sorgfaltlesen um die Pointeverstehen zu koennen). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
20.05.2011 08:15 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 14:19:31~(‾▿‾)~ |
|
24.05.2011 21:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Dummdideldumm.... |
24.05.2011 22:03 | |
Beiträge: 433 Bewertung: (48) |
Was sind die letzten Worte eines Softwareentwicklers? "Ich bleibe hier, bis ich den Fehler gefunden habe." |
01.06.2011 16:08 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Wie ist eigentlich die Hymne der Beamten? " ....Wake me up before you go go ... " |
02.06.2011 20:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
jupp.... sonst hihihi |
02.06.2011 21:21 | |
Beigetreten: 21.04.2006 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 510 Bewertung: (24) |
? Meint ihr? Neenee... |
03.06.2011 10:55 | |
Beiträge: 64 Bewertung: (3) |
Orientierungsvermögen wird eh überbewertet!! |
Folgen Sie uns auf