17.04.2024 08:20 | |
Beigetreten: 09.04.2024 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich hoffe uns kann auf diesem Wege jemand weiterhelfen. Wir versuchen bereits seit Tagen den RFID Reader RF360R in einem Versuchs Aufbau zum laufen zu bringen. Unser Setup: CPU1517-3 S7-1500 (6ES7517-3FP00.0AB0) Firmware 2.9 RFID-Reader RF360R (6GT2801-5BA30) Firmware 2.1 Simatic Step7 V16.6 Laut der Dokumentation ist die Inbetriebnahme spielend einfach, Technologiepaket anlegen -> Reader Auswählen-> Bausteine Belegen fertig, allerdings macht der Reader bei uns einfach garnichts. Über die Weboberfläche ohne Steuerung ließ sich der Transponder ( MDS426 (6GT2600-4AH00) auslesen und beschreiben. Fehlerbild: bei zurückgesetztem Reader ( entweder über Weboberfläche oder Power On Reset ) leuchten die zwei großen LEDs Blau und R/S blinkt grün ,LK1 leuchtet grün und ER MAINT sowie LK2 sind aus. Wenn man mit dem MDS in das Lese Feld geht wechseln die großen LEDs zu weiß und die kleinen LEDs bleiben unverändert. Wird der Reader durch den Baustein Reset_Reader zurückgesetzt ( laut Handbuch sollte das ja der erste Befehl sein ) wechseln die großen Led`s auf dauer grün und bei den kleinen LEDs ändert sich nur R/S in ein dauerleuchten die restlichen bleiben wie gehabt. Ab diesem Zeitpunkt ist keine Veränderung des Readers mehr erkennbar wenn ein MDS sich in dem Lesefeld befindet oder Software seitigen Lese oder Schreibversuche. Die Anschaltung der Bausteine wurde wie folgt vorgenommen: Auf den HW_Connect Anschluss wurde der DB der von dem Technologieobjekt erzeugt worden ist belegt. Auf dem IDENT_DATA Anschluss wurde ein 32 Byte langes Array eines DB´s gelegt. Der Read Baustein ist bei Betätigung dauerhaft "Busy" auch zeigt er zur keiner zeit "presence" an. "busy" geht erst nach einem erneuten Reset wieder weg. In dem Handbuch des ReadersSIMATIC RF360R (siemens.com)wird leider nicht auf die genaue Programierung eingegangen sondern nur auf das HandbuchIdent-Profil und Ident-Bausteine, Standardfunktion für Ident-Systeme (siemens.com)verwiesen. Leider bringt uns dies nicht weiter. Mfg Daniel |