07.10.2019 14:55 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Problem: Hallo ich habe das Problem , daß bei Graph 7 V5.6 die Hilfe nicht mehr richtig funktioniert. Wenn ich in einer Schrittkette auf eine Aktion klicke und dann F1 drücke wird das Hilffenster geöffnet . Dann wird in grün hinterlegt mehrere Auswahlmöglichkeiten aufgeführt. Wenn ich mit dem Mauszeiger darüber gehe erscheint eine Hand, aber beim Klicken passiert nichts. Woran liegt das bei dieser Version ? Mit freundlichem Gruß Martin ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 10/07/2019 15:36:24Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.01.2020 11:10 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo Problem, wenn die Hilfe vorher funktionierte und jetzt nicht mehr und das Verhalten auch bei jeder neu erstellten Schrittkette aufritt, würde ich die Reparaturfunktion der S7-GRAPH-CD ausführen. Oder Sie installieren direkt das SP2 zu Ihrer S7-GRAPH V5.6. Anbei der Link zu dem Download: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109773842 Mit freundlichem GrußCicero |
19.05.2021 14:03 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, Reparatur durchlaufen lassen, das Problem besteht weiterhin, wer kann hier helfen ? |
10.11.2022 11:04 | |
Beigetreten: 16.10.2007 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 627 Bewertung: (45) |
Hallo, Neuinstallation? Scott |
04.01.2024 12:03 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 07.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Neuinstallation Graph 7 V5.6 SP2 leider ohne Erfolg |