02.07.2009 20:56 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Forum, ich schreibe im Moment ein Programm um und hab so meine Unklarheiten. Was macht B MW220? Schmidti |
02.07.2009 21:19 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
ahja. ok ich hab B MW220 = M0.0 ich glaub ich such mir ne Firma die das kann |
02.07.2009 21:30 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Kannst mir mein Programm umschreiben ;-) |
07.07.2009 07:42 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo, folgender Beitrag aus dem Produkt-Support könnte vielleicht noch hilfreich sein. Beitrags-ID 365590 Gruss Daniel |
07.07.2009 10:23 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, den Konverter findest du unter Start -> Programme -> Simatic -> Step7 -> S5 Datei konvertieren Wichtig ist dass du die XREF-Datei hast, sonst gibts beim Übersetzen mit der Aufrufreihenfolge Probleme. Der Konverter konvertiert alle Bearbeite-Befehle ausser dem Sprungverteiler. Aufpassen musst du bei Befehlen mit indirektem Bausteinaufruf: B MW200 SPA FB0 Da aus FB, PB, SB alles FCs werden ändern sich sicher auch die Bausteinnummern. Diese Stellen sorgfältig prüfen! Du findest im Programm bei solchen Konvertierungen auch Kommentare wie "Warnung in Zeile ..." und "Fehler in Zeile ...." Die kannst du bequem mit dem Tool CommentEdit finden. @IBN****** dein Verfolgungswahn ist gigantisch! Schön dass es user gibt die mich auf solche beiträge hinweisen. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Zuletzt bearbeitet von: sps-concept am: 07.07.2009 10:23 |
|
26.12.2009 14:38 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Befehl 'B' ist indirekte Adresierung. Inhalt MW220 ist adresse. Gefahr!!! Nicht alle S5 unterstuezen dieses Befehl. |
Folgen Sie uns auf