02.11.2015 07:55 | |
Beigetreten: 16.09.2013 Letzter Bes: 16.05.2024 Beiträge: 199 Bewertung: (23) |
Hallo,
es kommt eben auf den Umfang deines T400-Programmes an. Wenn es relativ simpel ist sollte ein einfacher RA80 reichen. Falls es etwas größer ist und mehr Rechenleistung benötigt, so kannst du deinen RA80 eine weitere CUD verpassen. ( Du brauchst eine Advanced und eine Standard, oder 2 Advanced CUD) In der Tweiten kann man dann alle normalen Reglerfunktionen deaktivieren, so dass diese nur noch deine DCCs berechnen muss. Und wenn diese Rechenleistung nicht reichen würde, dann gibt es noch die Möglichkeit mit einer CU320-2 zu kommunizieren. Siehe: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/103471886 |
Zuletzt bearbeitet von: Gordon Shumway am: 02.11.2015 08:08:52Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 02.11.2015 13:16:32Link gegen einen statischen Link zum Beitrag ausgetauscht |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |