22.12.2020 09:21 | |
Beigetreten: 10.12.2014 Letzter Bes: 18.01.2024 Beiträge: 90 Bewertung: (2) |
Hallo Zuerst einmal schon mal Danke für den Tipp mit dem Editor... jetzt habe ich auch schon mal festgestellt, dass ich die falsche GSD Datei hatte. Hat zwar an der S5 funktioniert aber ich nehme jetzt mal die richtige GSD Datei. Beim Namen der Bitmap Datei war es kleingeschrieben. Trotzdem wollte die Bitmap nicht angezeigt werden. Programmneustart. GSD einlesen hat auch nichts verändert. Hier jetzt mal die original GSD Datei für COM Profibus. Vielleicht gibt es dann ja noch ein anderes Problem. Danke im Voraus sagt : mfg Cord DateianhangTR-ELA-ID-MUL-0001.zip (358 Downloads) |
Folgen Sie uns auf