31.03.2019 22:18 | |
Beigetreten: 26.08.2014 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 237 Bewertung: (1) |
Hallo ixo65, [snip] Was bedeutet Open Source Software ? Habe bei einen KTP 400 eine kleine CD mit Open Source darauf bekommen. Kann man damit auch was anfangen ? Ein Programm zum HMI programmieren war da denke ich nicht drauf Viele Grüße Wolfgang ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01.04.2019 08:17:01Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01.04.2019 08:17:43Aufteilung der Fragen in getrennte Themen. |
|
01.04.2019 04:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 33181 Bewertung: (4101) |
Warum liegt meinem Bediengerät eine "Open Source CD" bei? |
Folgen Sie uns auf