10.10.2018 16:54 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo SuperPipo, in meinem Beitrag fehlte ja auch der angekündigte Link. https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109480739 Und dort ist angegeben: Gültig ab COMOS V10.2 SP2 Und ich nutze die COMOS Version 10.2.1.1.0 Ich war mir nicht sicher ob das zueinander passt und habe deswegen das Beispiel Projekt herunter geladen und dann versucht die Datenbank zu öffnen. Und da erhalte ich dann folgende Fehlermeldung: Ihre COMOS Version ist veraltet. Datenbankversion von 28.03.2017 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 15.10.2018 09:56:04Link optimiert. |
|
12.10.2018 15:47 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Das kann ich nicht abschätzen. Ich werde mal nachfragen. Danke. |
15.10.2018 10:58 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 456 Bewertung: (86)
|
Hallo Bilfi, bei der Siemens-Support gibt es eine Lösung für Euren Szenario, ohne Version-Anpassung. Dafür bitte eine Anfrage stellen, hier die ===>Anleitungdafür. Am besten diesen Link, zu diesen Forum-Beitrag, angeben. Aber klar, nach eine Version-Aktualisierung kann man sich die Supportanfrage sparen, ist nun an Euch zu entscheiden wie ihr vorgehen wollt. Ich wünsche eine schöne Woche, SuperPippo |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 22.10.2018 08:22:09Link optimiert. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.10.2018 08:44 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (1) |
Hallo SuperPippo, Unsere COMOS Software wurde diese Woche upgedatet und nun kann ich auch das P&ID Beispiel öffnen. Gruß |
22.10.2018 08:49 | |
Beigetreten: 30.06.2014 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 456 Bewertung: (86)
|
Ja klar habe ich daran gedacht, lieber Mauggi, darum habe ich erst mal nett gefragt. Alle Gute, SuperPippo |
Folgen Sie uns auf