02.05.2024 15:41 | |
Beigetreten: 10.04.2017 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach der Parametriersoftware für die Positionierbaugruppe IP246. Das Softwarepaket heißt "COM246" (S5) https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/24024355 Gibt es noch einen Weg an den Download zu kommen trotz Streichung? Zudem wäre noch interessant, ob bei der Parametrierung der Baugruppe ein spezielles Kabel erforderlich ist. Und wenn ja welches. Über Antworten bin ich sehr dankbar! Vielen Dank und Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/03/2024 08:10:49Link optimiert. |
|
02.05.2024 16:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33100 Bewertung: (4085) |
Handbücher zur IP246 und COM246 findest du hier: |
02.05.2024 17:41 | |
Beigetreten: 10.04.2017 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Vielen Dank! Die Handbücher hatte ich nach langer Suche schon gefunden. Nur die Software finde ich nicht :( |
Folgen Sie uns auf