10.12.2022 08:48 | |
Beigetreten: 04.03.2022 Letzter Bes: 27.02.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe noch eine Frage zu dem Firmware- Up und Downgrade. Werden auch Micro SD Karten in einem SD Adapter von Fremdherstellern unterstützt? Lg Alex ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/12/2022 07:34:18Neue Überschrift nach Splitten |
|
12.04.2024 21:06 | |
Beigetreten: 21.05.2018 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Kurze Frage dazu: Wo steht, dass die SD-karte max. 2GB groß sein darf? |
23.04.2024 22:23 | |
Beigetreten: 21.05.2018 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Im Handbuch vom G120X (dort war ich drin) steht es nämlich leider nicht - oder ich bin blind. |
Folgen Sie uns auf