12.04.2024 08:33 | |
Beigetreten: 04.12.2023 Letzter Bes: 12.04.2024 Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe an meiner Logo ein Erweiterungsmodul 6ED 1055-1MD00-0BA2 AM2 RTD und möchte nun mit einem Thermoelement Typ K RS PRO Thermoelement Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C | RS (rs-online.com) eine Temperatur messen. Ist das möglich wenn ja wie müsste dieser angeschlossen werden. Grüße maxmann213 |
12.04.2024 08:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 32913 Bewertung: (4069)
|
Das AM2 RTD kann keine Thermoelemente auswerten, nur PT100/1000. |
Folgen Sie uns auf