28.03.2024 06:22 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hier noch der zweite Screenshot. |
05.04.2024 08:14 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 12909 Bewertung: (1646)
|
Hallo Dirk J. also ist es ein OPC DA Server (DCOM basiert)? (kein OPC UA Server) Dann liegt es vermutlich an den DCOM Einstellungen. Auf dem gleichen Rechner stimmen die meist, da hier alles lokal abläuft aber sobald du einen Rechner im Netzwerk verwendest muss alles stimmen... du kannst hier mal nachsehen evtl hilft es: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109768431 viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf