16.10.2023 09:56 | |
Beigetreten: 10.03.2015 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo heihfnnfdfh, Was genau macht denn die Anwendung mit der Druckmessung? Fährst du nur eine gewisse Drehzahl und willst beim erreichen einer Drehzahl abschalten? Funktionshandbuch G120P: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109818090 Listenhandbuch G120P: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109817920 Meines Wissens hat der G120P verschiedene Voreinstellungen der Schnittstellen evtl. ist da deine Applikation schon enthalten (Kap. 4.6.4) Im Zusammenhang mit deiner Durckmessung hab ich hier an die Voreinstellung 103: "Pumpen Druckregelung" gedacht. Oder evtl. geht es um Drehmomentüberwachung mit einer Hüllkurve (Kap. 8.33.4) Ansonsten wenn es um reines Abschalten geht kann ich es mir Vorstellen, dass es mit einer entsprechenden Logik funktioniert. Die 16mA resultieren in einer entsprechenden Drehzahl, auf diese Vergleichst du dann und schaltest den Antrieb durch EIN/AUS1= FALSE ab. Wenn du keine übergeordnete Steuerung zur Verfügung hast würde ich mir mal die Freien Funktionsbausteine anschauen, ob du damit einen Vergleicher realisieren kannst der dann auf den BICO p840 wirkt. Oder du versucht es mal mit den Drehzahlschwellen. p2155[0...n] Drehzahlschwellwert 2 / n_schwellwert 2 r2197.0...13 CO/BO: Zustandswort Überwachungen 1 / ZSW Überw 1 Wenn man das Bit aus der Warnung abfragen würde, könnte man dann den Umrichter evtl. abschalten. Gruß Dominik |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/17/2023 06:18:32Links optimiert. |
|
Folgen Sie uns auf