12.06.2023 05:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33020 Bewertung: (4079) |
Starte einen Support Request. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 06/12/2023 11:11:52 |
|
03.08.2023 13:42 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 16 Bewertung: (5) |
Hallo PKU069, auf den Supportseiten findet man bei den Produktmitteilungen neben den Lieferfreigaben auch die Produktstreichungen. Nachfolgend ein paar Links zu den von dir genannten Field PGs. Die Produktstreichung des Field PG M5 ist hier: Die erste Lieferfreigabe des Field PG M6 ist hier zu finden: Die aktuelle Lieferfreigabe des Field PG M6 steht hier:
Falls mal eine Reparatur erforderlich sein sollte, findet man in der Ansprechpartner-Datenbank die passende Reparaturstelle unter diesem Link. Ansprechpartner - Siemens AG Beste Grüße, |
Zuletzt bearbeitet von: LC7032 am: 08/03/2023 13:46:14 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf