06.07.2023 07:11 | |
Beigetreten: 06.07.2023 Letzter Bes: 28.07.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe den MC_Home hinzugefügt und mein Referenzierpunkt wird gespeichert. Jedoch wenn die CPU aus und wieder eingeschaltet wird, wird der Referenzierpunkt auf 0 zurückgesetzt. Wie kann ich den Wert in der CPU speichern lassen? s7-1200. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/06/2023 10:20:43Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: AutoGen_6289560 am: 07/06/2023 10:50:07 |
|
10.07.2023 06:04 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 5857 Bewertung: (793)
|
Hallo, folgendes können sie Kontrollieren: Achse wurde mit Mode= 7 referenziert. Kontrollieren sie den Wert von <TO>.StatusSensor[n].AbsEncoderOffset) Die Position (<TO>.ActualPosition) steht nach dem Einschalten wieder auf 0. Folgende Variable müssen TRUE <TO>.StatusSensor[n].Adjusted) (<TO>.StatusWord.X5 (HomingDone)) Kontrollieren sie den Wert von <TO>.StatusSensor[n].AbsEncoderOffset) Muss gleich geblieben sein. 5.7.6 Absolutwertgeberjustage (S7-1500, S7-1500T) Bei der Absolutwertgeberjustage ermittelt Motion Control einen Absolutwert-Offset, der remanent in der CPU gespeichert wird. Die Istposition der Achse bzw. des Gebers können Sie absolut oder relativ setzen. Voraussetzungen • Das Technologieobjekt befindet sich im lagegeregelten Betrieb. • Die Geberistwerte sind gültig ("<TO>.Statussensor[1..4].State" = 2). Absolutwertgeber In folgenden Fällen wird der Status "Referenziert" zurückgesetzt und das Technologieobjekt muss neu referenziert werden: • Tausch der CPU • Umstellen des Gebertyps auf Inkrementalgeber • Wiederherstellen der CPU-Werkseinstellung • Übertragen eines anderen Projekts in die Steuerung https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109812057 |
With best regards, |
|
11.07.2023 06:05 | |
Beigetreten: 06.07.2023 Letzter Bes: 28.07.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Gilt das auch für ein s7-1200? muss ich dort auch mode 7 nehmen oder ist es dort anders geregelt? |
11.07.2023 12:16 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 5857 Bewertung: (793)
|
Ja, mit Mode 7. 11.1.3.1 MC_Home: Achse referenzieren, Referenzpunkt setzen ab V6 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109773400 Bei de S7-1200 gibt es die Einstellung zyklischAbsolut für den Geber nicht. Überläufe des Absoluzbereiches werden nicht mitgezählt. Der Absolutbereich des Gebers muss größer als der Verfahrbereich sein. |
With best regards, |
|
19.07.2023 06:03 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 5857 Bewertung: (793)
|
Hallo, 5.1.5 CPU-Speicher Remanenter Speicher Sie können Datenverlust nach Spannungsausfall dadurch vermeiden, dass Sie bestimmte Daten als remanent definieren. Die folgenden Daten können Sie in der CPU als remanent definieren:
............ Tabelle 5-20 Speicherbereiche https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109814829 |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/19/2023 09:15:00Textformatierung optimiert. With best regards, |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf