16.07.2023 09:51 | |
Beigetreten: 17.12.2022 Letzter Bes: 04.08.2023 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte gerne das Datum und die Uhrzeit von einem SEW Panel mit Step 7 auslesen. Ich habe in einem Globalen DB eine Date_And_Time Variable erstellt, und habe die in den Tags im Panel eingefügt in dem Format zB. DB100.DBD28 aber hat leider nicht geklappt. Ich glaube, weil DateTime im Panel (6 Bytes) und DBD100.DBD28 (D= Doppelwort: 4Bytes)! Von dem Panel kann ich entweder DateTime zusammen weiter geben (gibt es nicht getrennt), oder alles einzeln (Jahr= int, Monat= int, Tag= int, Stunde= int, Minute= int, Sekunde= int) aber ich weiß nicht wie die einzelnen Int in dem Format JJJJ.MM.TT und HH.MM.SS zusammen bringe! Viel Grüße Ali ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/17/2023 10:03:19Neue Überschrift nach Splitten |
|
17.07.2023 10:04 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 27.05.2024 Beiträge: 8079 Bewertung: (165) |
Geschlossen wegen Doppelpost. Das zweite Thema mit dem Titel Date_And_Time aus SEW Panel mit Step 7 auslesen! wurde in der Konferenz STEP 7 / STEP 7 Lite veröffentlicht. Gruß, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf