29.11.2023 10:36 | |
Beigetreten: 07.09.2023 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Bitte um Hilfe und Rat für mein erstes Studienprojekt mit Hilfe eines Logo 8.3-Automaten. Ich habe das Programm erstellt, aber es fehlen zwei Dinge. Erstens die Wahl des geeigneten Automaten für mein kleines Projekt. Zweitens, was muss ich sonst noch in mein System einfügen? Ich habe die Ein- und Ausgänge berechnet, 7 Eingänge und 2 Ausgänge. Welche Komponenten müssen außer der Stromversorgung, einem Leistungsschalter und einer Speicherkarte mit einem Automaten verbunden werden? In meinem System werde ich einen doppeltwirkenden pneumatischen Zylinder mit einem 5/2-Wegeventil steuern, sowie ein Ventil zur Steuerung der Drehung einer Drehscheibe. Ich bin sehr dankbar für Ihre Hilfe und Ratschläge. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 11/29/2023 14:08:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.12.2023 15:03 | |
Beigetreten: 09.06.2021 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (1) |
sorry Ella_68 ich hab das "in der Regel" überlesen |
21.12.2023 15:18 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Schon gut, brauchtst dich nicht zu schämen . Hauptsache es hilft dem Themenstarter weiter. Ella_68 |
21.12.2023 19:49 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo mahfoudh-tarchouna139, Wenn Du in diese Thematik der Maschienensicherheit zwecks Deines Studiums, vertiefen willst, empfehle ich dir für den Einstieg das Sicherheitskompendium der Fa. Pilz mal durchzulesen. Gruß Ella_68 |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 12/21/2023 19:57:59Text korregiert |
|
21.12.2023 19:53 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33164 Bewertung: (4097)
|
Pils verbinde ich eher mit etwas anderem ... |
21.12.2023 19:56 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Ups, - korregiert ! Danke |
29.12.2023 20:15 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo mahfoudh Kann docx-formate nicht lesen. Bitte als .txt hochladen. Gruß Ella_68 |
18.01.2024 13:17 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 8156 Bewertung: (165) |
Hallo mahfoudh_tarchouna139,
haben Sie die E-Mail Benachrichtigung für das Thema aktiviert? Sie können eine Benachrichtigung für ein Thema erhalten, indem Sie das Stern- und Glockensymbol neben der Themenüberschrift aktivieren: Alternativ können Sie bei der Themenerstellung selbst die E-Mail Benachrichtigung aktivieren:
Bitte laden Sie die Datei über einen seriösen Filesharing Hoster hoch, sodass ich diese dann als Anhang an Ihrem Beitrag anhängen kann. Denn das Teilen von persönlichen Informationen, wie z.b. der E-Mail Adresse, ist laut den Forenregeln verboten. |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
18.01.2024 19:53 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo mahfoudh_tarchouna139,
??? Warum nutzt Du nicht das Open-Source-Programm 7-Zip ??? Gruß Ella_68 |
23.01.2024 11:37 | |
Beigetreten: 07.09.2023 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Guten Tag Alles Klar vielen dank für die Info. Freundliche Grüße |
23.01.2024 11:38 | |
Beigetreten: 07.09.2023 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Guten Tag danke für die info , Alles klar in Ordnung |
23.01.2024 11:43 | |
Beigetreten: 07.09.2023 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 33 Bewertung: (0) |
Hallo @Ella_68 , Vielen Dank nochmal für ihre hilfe hat endlich Geklappt . Ich habe die Datei mit der ZIP-Online-Software komprimiert Schön Tag Noch . Freundliche Grüße DateianhangFiles.zip (52 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.01.2024 20:55 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo mahfoudh_tarchouna139, Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan-3.zip (42 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
25.01.2024 17:20 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 07.06.2024 Beiträge: 318 Bewertung: (33) |
Hallo mahfoudh_tarchouna139, Hallo, Ella_68 Zu Vertiefung: Eine kleine Studie zur Zweihandschaltung mit einer LOGO! Zu beachten ist, dass die in diesem Thema bereits schon aufgeführten Hinweise zur Sicherheit einer Zweihandschaltung wichtig, und somit zu beachten sind. Diese Studie zeigt nur eine Möglichkeit die die LOGO! geben könnte, wenn es die Rahmenbedingungen erlauben. Gruß, Quirin DateianhangStudie Zweihandbedienung mit LOGO.zip (505 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
03.02.2024 12:25 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 2201 Bewertung: (98) |
Hallo mahfoudh_tarchouna139, Für einen doppeltwirkenden Zylinder benötigs Du dann doch wieder ein 5/2-Wege-Ventil. Bei Deinem Projekt muß es aber eines mit Sperrmittelstellung und Federrückstellung sein. Bei Spannungsausfall bleibt ein solch angesteuerter Kolben in seiner aktuellen Position. Bei Deiner Konstruktion wäre aber eine Sicherheitsstellung in oberer besser (falls sich doch jemand mal die Finger dazwischen hat ). Dieses darf, logischer Weisen nicht von der Logo aus geschehen und sollte pneumatich erfolgen (siehe Bildbeispiel): Um die Idee von StVinzt aufzugreifen ist -V2 so lange geschlossen, wie der Notaus nicht betätigt wurde und Spannung an der Anlage ansteht. Der Rückschlag -V3 verhindert das Absenken des Kolbens bei Ausfall der Druckluft. Bei dieser pneumatischen Schaltung braucht die Spule der Auffahrt nur für die benötigte Zeit aktiviert sein. Eine Dauerbelegung ist bei einem Ventil mit Sperrstellung nicht nötig. Daher habe ich mein Beispiel mit B015 und B021 ergänzt. Wo genau liegen denn die Schwierigkeite mit dem Programm ? Wenn Du konkreter beschreiben kannst wo "der Schuh drückt" kann ich gezielt darauf eingehen. Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan-3b.zip (76 Downloads) |
Folgen Sie uns auf