17.08.2023 15:59 | |
Beigetreten: 23.09.2015 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 11 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, wieder mal eine "lustige" Situation: ein Kunde hat uns diverse ER200SP HA Hardware gestellt, wir bauen den Steuerschrank. Das Produkt geht in die USA, also muß für den Export alles penibel Perfekt sein. Und ausgerechnet für so eine kleine Stelle am letzten Terminal fehlt etwas: die "Powerbus-Abdeckung". Eine eigene Artikelnummer scheint das kleine Ding nicht zu haben. Wo liegt diese normalerweise bei? Dann heißt es suchen, oder ich müßte unseren Kunden auf die Unanehmlichkeit hinweisen. Ciao, Christian |
30.08.2023 06:42 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 1408 Bewertung: (255) |
Hi,
also laut Systemhandbuch liegt die Abdeckung dem Trägermodul bei. Eine separate Artikelnummer habe ich dazu aber leier auch nicht gefunden. SIMATIC ET 200SP HA Dezentrales Peripheriesystem ET 200SP HA"Mit jedem Trägermodul für das Interfacemodul werden auch je ein Servermodul und eine Powerbus-Abdeckung geliefert." Viele Grüße sancruz |
Feedback appreciated, please rate |
|