20.03.2024 21:16 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo liebe Community, ich möchte mich an dieses Thema anhängen, weil ich auch etwas Unterstützung zum Anschluss & Parametrierung eines Temperatursensors mit Messumformer benötige. Ich habe eine Logo 12/24 RCE (0BA8). Ich habe diesen Temperatursensor (Pt1000) mit einem Ausgangssignal von 4...20mA, den ich an AI2 (I8) anschließen möchte. Der Sensor hat einen Messbereich von -20°C bis 150°C (DIP-Schalter entspr. eingestellt). Dabei habe ich V+ an 12V (Plus), sowie GND an - bzw. M angeschlossen. Der Ausgang des Messumformers (analog Datenblatt Klemme #3) habe ich auf I8 geklemmt. Wenn ich das Programm wie abgebildet erstelle, "flattern" meine Ausgänge Q1 bis Q4 (nutze ich für meine Alarmanlage), d.h. diese schalten wild ein und aus. Kann mir bitte jemand sagen, was ich falsch mache? Schönen Abend. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangProgramm.pdf (7 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Andre38 am: 03/20/2024 21:29:09Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/21/2024 05:48:41Neue Überschrift nach Splitten |
|
21.03.2024 04:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.05.2024 Beiträge: 33016 Bewertung: (4079)
|
Ohne Kenntnis des kompletten Programms ist keine Aussage möglich.
Außerdem verlangt der Sensor ein Spannungsversorgung von mindestens 20 VDC (höchstens 34 VDC), wenn der Sensor einen 4-20 mA Ausgang hat. Und die analogen Eingänge (I1, I2, I7 und I8) können nur Spannungssignale auswerten, keine Stromsignale. Wenn du das 4-20 mA Stromsignal auswerten willst, benötigst du einen Wandler, welcher das Stromsignal (4-20mA) in ein Spannungssignal (2-10V) wandelt. Die einfachste und billigste Lösung wäre ein 500 Ω Präzisionswiderstand. Dieser wird dann dann mit der einen Seite an den Stromausgang angeschlossen, die andere Seite wird mit M der Spannungsversorgung verbunden. Zusätzlich wird der Stromausgang des Wandlers mit (in deinem Fall) I8 der LOGO! verbunden. Ich weiß ja nicht, welche Temperaturen du erwartest, aber den Temperaturbereich von -20 bis 150 °C halte ich für falsch. Der kostet dich unnötige Auflösung. Ich würde an deiner Stelle den Bereich -20 bis 50 °C wählen. Die Einstellung wäre dann so wie im Anhang. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.03.2024 09:45 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, ich habe zunächst einmal den bisherigen Messumformer in die Variante 0...10V umgetauscht.
ich benötige für den Spitzboden einen Messbereich von -20°C bis 80°C, da es dort aufgrund der schwarzen Dachziegel sehr heiß, bzw. im Winter kalt werden kann und ich die Temperatur dort messen möchte. Ich habe die Schaltung wie im Anhang aufgebaut und den Messumformer erst einmal noch nicht verdrahtet/mit der Logo verbunden. Sobald ich das Programm in die Logo lade und aktiv schalte, ist automatisch die Alarmanlage aktiv und Q1-Q3 schalten auf Ein. Das ist überaus seltsam und ich habe aktuell keine Ahnung, was hierfür der Grund sein könnte. Anschließen würde ich V+ natürlich an L+, GND an M und Klemme 1/Temp an I8. Es wäre Klasse, wenn du dir das mal anschauen und mir einen Tipp geben könntest. Vielen Dank. DateianhangTest_Temp.zip (34 Downloads) |
Folgen Sie uns auf