17.08.2020 08:06 | |
Beigetreten: 16.05.2014 Letzter Bes: 12.09.2022 Beiträge: 7298 Bewertung: (2150)
|
Hallo breaker, eine Testmöglichkeit für den OPC-HDA Zugrif ohne ConnectivityPackClient Lizenz Mit dem DataMonitor-Client kann man auch unabhängig von den WinCC-Bildern, Handbuch "WinCC Basic Options V7.5 SP1: WebNavigator, DataMonitor, WebUX, Cloud Connector" https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109773078/38094143371 Da muss man nichts mit OPC-HDA Server exportieren. Wenn man die Daten unbedingt expoertieren will, kann man das über den Anwendungsbeispiel: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/38132261
Georg Berghof |
PS: If this post did really help you, you may use the Rate-button |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf