20.10.2019 13:16 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich nutze die SPS ET 200PRO (IM 154-8 PN/DP) mit TIA Portal V15.1 und ich versuche gerade einen Werte am Analog Eingang zu lesen aber leider das klappt nicht. Vielleicht kann jemand mir helfen :) Mein Werte geht von 0.8 bis 3.5 V und ich habe die Funktionen NORM und SCALE benutzt (bei mir gibt's kein NORM_X und SCALE_X). Ich habe am Eingang gemessen und die Spannung ist dort, aber wenn ich online gehe, sehe ich kein Werte am Eingang. Dann weißt ich nicht, ob ich die Eingänge Falsch parametriert habe oder ein Hardware Problem ist. Für den Stecker habe ich nur die Pins U+ und U- angeschlossen, die sollten eigentlich reichen. Im Anhang findet ihr einige Fotos. Vielen Dank im Voraus :) DateianhangAI_U.pdf (193 Downloads) |
21.10.2019 10:11 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 8149 Bewertung: (165) |
Jen_Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf