25.04.2017 11:35 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hi Christoph, ích habe im web eine Anleitung gefunden, wie ich es über das BS einstellen kann. Siehe im Anhang das Kapitel Installing RTX 2009 with SP 2 on MP Systems with Only One Processor" Jetzt sieht es schon viel besser aus. Nachdem ich das Image erneut aufgespielt habe und den Prozessor neu konfiguriert habe, kann die Soft SPS starten und ich habe auch keine Fehlermeldung mehr. Das war jetzt ein hartes Brot... Danke dir. Gruß Eleu Edit: Da denkt man, man hat eine Software von Siemens für die RT und dann ist die gar nicht von Siemens
DateianhangRTXInstallGuide.pdf (373 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Eleu am: 25.04.2017 13:08:58 |
|
Folgen Sie uns auf