26.10.2016 13:41 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051) |
hi, na du musst das tun was da steht: Die erforderliche SW installieren. bei der Suche habe ich mehrere Projektierungspakete gefunden. Das hier sollte passen(ohne Gewähr): PROJEKTIERUNGSPAKET SIWAREX FTC Du kannst auch einfach mal "Siwarex FTC" in das Suchfenster oben eingeben. Da bekommst du eine Auswahl der Projektierungspakete. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
26.10.2016 14:39 | |
Beigetreten: 27.10.2015 Letzter Bes: 29.12.2022 Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Hallo, hatte ich vergessen zu sagen bzw. schreiben. Das habe ich schon getan |
27.10.2016 10:28 | |
Beiträge: 206 Bewertung: (22) |
Hallo DK-TME-M, du brachst den HSP für die Siwarex FTC. Der ist entweder auf dem Projektierungspaket im Verzeichnis "HSP_2036_FOR_SIWAREX_FTA_FTC" oder Du kannst Ihn hier https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/79972902 herunterladen. Bitte beiliegende Installtionsanweisung beachten. Gruß ABenno |
Folgen Sie uns auf