17.02.2015 09:28 | |
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 25.05.2024 Beiträge: 842 Bewertung: (89) |
Hallo, hast du beachtet, dass der Eingabewert (DINT) in ms angegeben werden muss .... |
17.02.2015 22:43 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
Ja habe ich. der DINT-Wert ist schon mit 1000 mul |
19.02.2015 21:05 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 86 Bewertung: (0) |
dann bin ich im falschen forum. habe eine 400er cpu (CPU 416-2 DP) |
20.02.2015 09:55 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung: (123) |
Thema in die Konferenz SIMATIC S7-400 / S7-400H / S7-400F/FH verschoben. Grüße |
Folgen Sie uns auf