22.11.2005 17:20 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 15.05.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Muggl, leider ist die verwendete Firmwareversion in der Frage nicht angegeben. Die neueste die ich auf dem Supportseiten gefunden habe ist die V2.1.15. Hier der Link zur entsprechenden Ankündigung: CP 443 –1 IT Firmwareupdate V 2.1.15 und uneingeschränkte Verwendung in jedem Hardwareausgabestand (6GK7443-1GX11-0XE0) In einer älteren Ankündigung (Firmwareversion V2.1) habe ich ich was gelesen von Änderungen bei "Keep Alive" CP 443 –1 IT Firmwareupdate V 2.1 und uneingeschränkte Verwendung in jedem Hardwareausgabestand (6GK7443-1GX11-0XE0). Nebenbei: Nach meinen Informationen ist es nicht spezifiziert, ob das ACK-Flag gesetzt sein muss oder nicht.[:D] Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf