05.08.2010 22:38 | |
Beiträge: 86 Bewertung: (5) |
Hallo, wieviele ALARM_S-Bausteine dürfen/können in einer WinAC maximal parallel aufgerufen werden? Im Handbuch hab ich nichts gefunden... Monty |
06.08.2010 07:48 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (170) |
Die Anzahl begrenzt sich durch die Anzahl der gleichzeitig aktiven SFCs, soweit ich weiss. Steht auch in den technischen Daten: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36330839/td |
Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf