17.04.2024 03:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4069)
|
Lade mal dein LOGO!-Programm und das TIA-Projekt als ZIP-Datei hoch. |
17.04.2024 20:28 | |
Beigetreten: 08.12.2022 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Danke schon mal für deine Hilfe hier die Programme. DateianhangHMI und LOGO Garage.zip (6 Downloads) |
29.04.2024 07:17 | |
Beigetreten: 08.12.2022 Letzter Bes: 01.05.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Danke Die Einstellungen haben funktioniert für die Skalierung danke. Ich Weiß nicht was ich verstellt habe, der Wert vom meinem Drucksensor 4-20mA wird auf der Logo Korrekt angezeigt, auf dem HMI wird dieser Wert mit bis zu einem BAR falsch angezeit. Daten Greif ich mir über die VM B002 AX Verstärkt ab. Des weitern lässt sich eine Ausschaltverzögerung nicht einstellen B023 lässt sich über das HMI einstellen und aus lesen,aber bei B024 was ja das selbe ich funktioniert das ganze nicht. Mir gehen die Ideen aus oder ich sehe den Fehler einfach nicht. Wäre für einen Denkanstoß dankbar. DateianhangHMI und Logo Programm.zip (3 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: michimichi07 am: 04/29/2024 07:22:26 |
|
29.04.2024 16:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 32921 Bewertung: (4069)
|
In das TIA Projekt kann ich nicht schauen, da ich nur V16 und nicht V18 habe. Aber selbst wenn ich V18 hätte, könnte ich nicht in das Programm schauen, weil du nur die ".ap18"-Datei hochgeladen hast. Damit allein kann man nichts anfangen, es wird das komplette Projekt benötigt. Aber im LOGO!-Programm ist mir viel Arges aufgefallen. Du hast dort reichlich Überlappungen im VM-Speicher. Beispiel: B002 Ax = 1 Wort. Siehst du die Überlappung? DateianhangLOGO! Bit, Byte, Word und DWord.pdf (1 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf