30.11.2022 16:19 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 08.05.2024 Beiträge: 1330 Bewertung: (42) |
So ein USB - 485 Wandler hat den riesigen Vorteil das du am PC sofort testen kannst welches Register etwas (vorallem was) zurückliefert. zudem kannst du die ID und andere einmalige Einstellungen ändern. Damit ist es mir schon gelungen gewisse Register zu "erraten" bei Geräten ohne Doku (geht natürlich nur wenn ein ähnliches Gerät bekannt ist.) Man "Blättert" von Register 0 einfach weiter - und verfolgt die Antworten ... Solche Tests würden mit der Logo+Gateway 100x so lange dauern |
25.01.2023 13:04 | |
Beigetreten: 10.11.2022 Letzter Bes: 09.11.2023 Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
@ernstho Habe mir so ein USB-Wandler besorgt, kannst du mir da ggf weiterhelfen? Gerne über private Nachrichten, weil es ja nicht direkt mit Logo zu tun hat. |
08.11.2023 06:18 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 721 Bewertung: (28) |
Servus, bezüglich Modbus und LOGO! gehe ich so ran: 1. Register suchen in dem nur ein einfacher Wert steht Poste mal bitte die Firmware Version deiner LOGO!. ModbusTCP begann in LOGO! mit der FS04 (6ED1052-xyy00-0BA8; FS04) und dann gab es noch ein FW Update. Hoffe das hilft. |
Folgen Sie uns auf