19.02.2024 09:13 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1641)
|
Hallo @AutoGen_823515 Mit dem Connectivity Pack solltest du weiterkommen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/35840700 oder hier mal schauen http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25533777 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
26.02.2024 14:33 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 12869 Bewertung: (1641)
|
Hallo @AutoGen_823515 Die Taglogging Werte sind in der SQL Server Datenbank komprimiert abgelegt, also musst du diese unkomprimiert exportieren und das liefert dir entweder der Datenbankzugriff mit den Connectivitypack funktionen (OLE DB Provider) oder der Umweg über das Control (wobei man hier weniger flexibel ist) Hier nochmal ein anderes Beispiel, hier sollte auch ein Beispiel dabei sein https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/38132261 vielleicht hat jemand noch ne andere Idee aber ich denke das ist es ... Viele Grüße Murof |
Zuletzt bearbeitet von: Murof am: 02/26/2024 14:34:35If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf