08.12.2023 07:15 | |||
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 1409 Bewertung: (255)
|
Hi, bei den S7-1x00 Steuerungen ist es keine MMC mehr, sondern eine SMC. Das sind ganz andere Speicherkarten und diese sind untereinander auch nicht kompatibel. Ich selbst habe mir aber angewöhnt die Daten nur manuell auszuwählen und zu löschen. Sind die Projektdaten erstmal mit Windows gelöscht, kann die SMC auch wieder mit TIA oder in der CPU formatiert werden, da dann keine Passwortabfrage mehr erfolgt. Das ganze Prozedere zum Löschen der Daten ist auch im S7-1200 Handbuch beschrieben. Bedeutet: Den Teil mit der "Übertragungskarte" brauchst du bei der S7-1500 nicht, diese hat keinen integrierten Ladespeicher. Einfach SMC löschen wie im Handbuch beschrieben, danach kannst du ein Projekt übertragen. SIMATIC S7 S7-1200 AutomatisierungssystemStecken Sie eine leere, nicht schreibgeschützte SIMATIC Memory Card in einen an Ihren Computer angeschlossenen SD-Kartenleser. (Falls die Memory Card schreibgeschützt ist, schieben Sie den Schutzschalter aus der Verriegelungsposition heraus.)Wenn Sie eine SIMATIC Memory Card verwenden, die bereits ein Anwenderprogramm, Datenprotokolle, Rezepte oder ein Firmware-Update enthält,müssenSie die Dateien löschen, bevor Sie die Karte erneut verwenden. Rufen Sie den Windows Explorer auf und zeigen Sie die Inhalte der Memory Card an. Löschen Sie die Datei "S7_JOB.S7S" sowie alle vorhandenen Ordner (wie "SIMATIC.S7S", "FWUPDATE.S7S", "DataLogs" und "Recipes").
Ergänzend dazu noch ein FAQ was passiert, sollte die SMC doch mal "formatiert" werden in Windows. Wie können Sie eine inkonsistente oder falsch formatierte SIMATIC Memory Card (SMC) erkennen und wie kann sie repariert werden?#### EDIT #### Ergänzend dazu. In diesem FAQ wird noch beschrieben wie das Projekt bzw. die fertigen Projektdaten manuell auf die SMC kopiert werden können. Bei "Variante 2" und bei "Bild 05" siehst du, dass das fertige Projekt eigentlich nur aus der Datei "S7_JOB.SYS" und dem Ordner "SIMATIC.S7S" besteht. Bedeutet im Umkehrschluss, auch das Passwort ist nur an diese Datei und Ordner gebunden. Wie können Sie die Projektdaten für die SMC erzeugen, sodass Sie das Projekt auch ohne STEP 7 (TIA Portal) in die S7-1200/S7-1500 CPU laden können?#### EDIT 2 #### Ja, Schreib und Lesezugriffe sind nicht unendlich, hängt aber von vielen Faktoren ab, auch von der Größe der SMC. Problematisch sind da eher wiederkehrende Zugriffe aus dem Anwenderprogramm wie z.B. zyklisches Schreiben von DataLogs auf die SMC. Das ganze wird aber hier noch erklärt: Wie wird die Lebensdauer einer Speicherkarte der S7-1500/S7-1200 und ET 200 berechnet?Ich hoffe das ganze ist jetzt etwas klarer. Viele Grüße |
||
Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 12/08/2023 07:20:17Zuletzt bearbeitet von: sancruz am: 12/08/2023 07:23:49Feedback appreciated, please rate |
|||
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf