10.01.2019 09:50 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 05.06.2024 Beiträge: 12991 Bewertung: (1655)
|
Hallo ich würde mal versuchen das UPd1 für 2008 SP5 zu installieren´: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109757233 Ansonsten wenn du nicht weiterkommst hier mehr Infos posten wie Screenshots der Schriftart und der Fehlermeldung usw. und wenn alles nichts hilft dann Service Request im Support aufmachen. Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
27.07.2020 19:16 | |
Beigetreten: 07.06.2013 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Das war bei mir die Lösung. Vielen Dank! |
09.03.2022 17:46 | |
Beigetreten: 14.06.2018 Letzter Bes: 27.06.2022 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Danke, das war auch bei mir die Lösung. |
31.05.2024 17:06 | |
Beigetreten: 10.05.2022 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
It solved the issue! Thanks a lot! |
Folgen Sie uns auf