07.02.2022 12:09 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
hi Löter, das funktioniert nur umgekehrt. Man kann eine neue Baugruppe mit der alten projektieren. Stichwort Ersatzteilkompatibilität. Die neue Baugruppe kann das was mit der alten projektiert wird ja schon lange. Umgekehrt würde die alte Baugruppe mit der Projektierung einer neuen nicht zurechtkommen da sie die neue Funktionen gar nicht kennen kann. Die alten ET200S Module kannst du wie schon erwähnt über GSD-Dateien in TIA einbinden. Die GSD findest du hier: PROFIBUS GSD-Dateien : ET 200Shoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf