06.09.2011 08:17 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo ich suche Informationen für die Strom- Drehzahlregler Auslegung in der Sinamics. Gibt es dazu Unterlangen? mfg Cindy |
13.09.2011 08:13 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Da ich bis jetzt noch keine Antwort erhalten habe würde ich da gern noch mal nachhaken. Gibt es Unterlagen zur Manuellen Reglereinstellungen? |
13.09.2011 12:52 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Cindy.Maier, zum Einstellen von Reglern gibt es das Ziegler-Nichols-Verfahren. Damit bekommt man recht gute Ergebnisse, auch wenn man wenig Erfahrung hat. In Wikipedia gibt es da eine genaue Erklärung wie das funktioniert. Oder einfach mal nach Ziegler-Nichols googeln. Grüße Bill-Hearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
15.09.2011 08:05 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hallo ja Ziegler-Nichols Methode kenne ich, dachte eher an Betrags bzw. Symterischen Optimum. |
Folgen Sie uns auf