08.04.2024 05:42 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Guten Morgen Murof, manchmal geht es schneller als man denkt. Gibt es hier eine Begrenzung für die Verbindungen welche man z.B. mit einer Lizenz erhöhen kann? Fast vergessen, es handelt sich um WinCC V7.5 SP2 Upd1. Gruß ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 04/08/2024 05:48:19Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 04/08/2024 05:54:57Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 04/08/2024 10:31:34Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 04/08/2024 10:32:01Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/08/2024 11:19:07Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.04.2024 08:38 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo Fess, vielen Dank für die Info. Gruß |
18.04.2024 07:42 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 12991 Bewertung: (1659)
|
Hallo Dirk J. Es ist eigentlich ganz einfach zu merken, Hast du ein WinCC V7.5SP2 Upd3 oder älter dann kannst du in der Steuerung einfach die secure HMI Kommunikation deaktivieren und es läuft. Hast du V7.5 SP2 Upd4 oder neuer, dann musst du zwingend das SCADA Export tool im TIA verwenden um einmal einen Export zu machen (egal ob du es vewendest oder nicht) und im WinCC zu importieren, da hier das Kommunikationszertifikat mitkommt. (und auch egal ob du die secure HMI Kommunikation aktiviert hast oder nicht!) (Bitte noch checken ob Datum und Uhrzeit auf PLC und HMI aktuell sind wegen dem Zertifikat) Hierzu gibt es natürlich auch einschlägige FAQs: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109798498 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109805946 und hier das SCADA Export Tool: https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109748955 Ich hoffe jetzt ist zu diesem Thema alles klar viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
18.04.2024 10:26 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 06.06.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo Murof, vielen Dank für die ausführliche Antwort. Gruß |
Folgen Sie uns auf