03.05.2024 10:48 | |
Beigetreten: 31.07.2017 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 43 Bewertung: (1) |
WinCC Server mit Windows Server 2019 Std Edition - WinCC 7.5.2.11 Ein vbs script das mit dem WinCC OLE Provider Meldungen aus den ALG Segmenten ausliest funktioniert wochenlang einwandfrei. Im Abstand von 2 Monaten hat dieses script jedoch zum Overflow der "Action Count in Queue" geführt. Das gesamte vbs scripting ist dann blockiert. Nach Runtime stop, Projekt schliessen und Neustart der Runtime funktioniert wieder alles einwandfrei. Herr Ilic von der Siemens Hotline hatte mir freundlicherweise schon erklärt dass dieses Verhalten auftreten könnte wenn man viele Meldungen im ALG auf der ES ändert und diese per Änderungsladen zum Server überträgt. Dies habe ich seitdem vermieden, jedoch tritt das Verhalten immer noch alle paar Wochen auf. Hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht? Siehe vbs scipt im Anhang. DateianhangSQL_Batch_ALG.txt (5 Downloads) |
06.05.2024 12:10 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 12981 Bewertung: (1653)
|
Hallo Chris Jansen sieht man denn in den WinCC Logfiles etwas Ungewöhnliches im Diagnose Ordner? (außer den Overflow Meldungen?) wie oft wird das Script aufgerufen? hast du schon mal eine Performancebetrachtung gemacht, wie lange die Scripte laufen? Ansonsten allgemeiner Check mit https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109757865 Viele Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Folgen Sie uns auf