24.01.2024 18:50 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung: (0) |
Liebe Community, ich möchte dieses Thema noch einmal hervorholen und euch um Rat fragen: Ich möchte das bisherige, gut funktionierende Programm nutzen und folgendes aufgrund zus. Sicherheit ergänzen: - Druck im Filter (AM3) überwachen und sicherstellen, dass die Pumpe (Q12) bei einem Druck von >0,5 bar abschaltet und ausgeschaltet bleibt, bis ich Reset drücke (Taster I1 (fehlt hier noch)). - erst dann kann wieder manuell eingeschaltet werden Ich weiß leider nicht, wie ich I1 hier mit integrieren soll und wie der Schwellwertschalter parametriert werden muss. Der Schwellwertschalter ansich/als Funktionsblock ja müsste passen. Da ich das aktuell aufgrund Winterpause nicht testen kann, wäre es super, wenn ihr da bitte mal drüber schaut, ob meine Gedanken/Lösungsansätze passen und mir hins. Parametrierung (B001) und dem Integrieren das Tasters helfen könntet. Vielen Dank im Voraus und einen schönen Abend. ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTest_Druck.zip (29 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: The Helping Hand am: 01/25/2024 15:40:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
24.01.2024 19:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 33138 Bewertung: (4094)
|
Siehe Anhang.
DateianhangTest_Druck_V2.zip (19 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf