Avant-propos
La DOConWEB (documentation en ligne) offre toutes les fonctions de la version sur cédérom. A la différence du cédérom, en revanche, la visualisation d'une page recherchée ne requiert pas le téléchargement du document complet par Internet, mais seulement de la page sélectionnée. Cela raccourcit considérablement la durée des téléchargements, permettant ainsi l'utilisation de la documentation DOConWEB sur Internet. Étant donné que cette fonction est tributaire du logiciel Acrobat Reader 4, celui-ci doit être installé sur l'ordinateur. (voir Paramétrage du logiciel Reader).
Paramétrage du logiciel Reader
DOConWEB permet l'appel rapide de pages individuelles de documents, sans avoir à télécharger le fichier complet. Certaines conditions doivent être remplies :
pour l'affichage des documents et la navigation dans le document, le logiciel Adobe® Acrobat® Reader, version 4 ou supérieure, doit être installé comme plugiciel dans le navigateur. Afin d'éviter de télécharger des fichiers PDF entiers, vous devez régler Acrobat Reader comme suit :
1. Cliquez sur "Fichier" -> "Préférences" -> "Générales" sous "Options" (avec Acrobat 4.0) / Cliquez sur "Édition" -> "Préférences" -> "Internet" sous "Options du navigateur Web" (avec Acrobat 5.0).
2. Activez les options "Télécharger en tâche de fond" ou "Autoriser le téléchargement spéculatif à l'arrière plan" et "Afficher dans le navigateur".
Appel des documents
Il est possible d'appeler les documents par l'intermédiaire de la table des matières, de la recherche par texte intégral et de l'index. Dès qu'un document a été sélectionné, une nouvelle fenêtre de navigation s'ouvre avec le logiciel Acrobat Reader et l'information recherchée. Vous pouvez basculer à volonté entre les deux fenêtres de navigation.
Indications générales pour la navigation
Pour l'affichage des documents ou des articles trouvés dans les documents, une seconde fenêtre de navigation s'ouvre. Cette fenêtre de navigation propose des étapes de navigation spéciales pour la documentation DOConWEB :
Résultat précédent : pour sauter à l'article précédent.
Résultat suivant : pour sauter à l'article suivant.
Fermer la page : pour fermer la fenêtre de navigation avec le plugiciel Acrobat Reader.
Les autres points de menu correspondent aux options habituelles d'Adobe Acrobat ou du navigateur utilisé.
Recherche
Recherche par la table des matières
Sélectionnez la table des matières par le biais de la barre de navigation, dans la partie supérieure. Les catégories "Documentation utilisateur", "Documentation fabricant/S.A.V." ou "Présentations" s'affichent dans la partie gauche. Il est possible d'ouvrir et de fermer les sous-niveaux du document sélectionné. Un clic sur le chapitre/sous-chapitre du livre correspondant ouvre le document et la page sélectionnée s'affiche dans votre fenêtre de navigation.
Vous pouvez limiter la recherche en cliquant sur le symbole
(-> la recherche se concentre alors sur les articles listés à partir de ce point dans l'index), ou en cliquant sur l'icône
(-> la recherche porte sur le texte intégral existant à partir de ce point).
La recherche de texte intégral tout en haut, dans la marge, permet d'effectuer la recherche dans tous les documents existants.
Recherche par texte intégral
Sélectionnez la recherche de texte intégral, au moyen de la barre de navigation, dans la partie supérieure. Entrez le terme que vous recherchez, puis lancez la recherche. Dans la liste des résultats qui s'affiche, sélectionnez un article en cliquant dessus et le document correspondant s'ouvre dans une deuxième fenêtre de navigation. Vous pouvez faire défiler la liste des résultats en avant ou en arrière, en cliquant sur "Résultat précédent" ou "Résultat suivant" dans la fenêtre du logiciel Acrobat Reader. Pour retourner à la liste des résultats, cliquez sur l'icône pour les résultats de la recherche. Lancer une nouvelle recherche : sélectionnez la recherche de texte intégral et entrez un nouveau terme.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de limiter la recherche en activant l'option "Tous les groupes" dans la marge à droite ou en ne sélectionnant que ceux qui vous intéressent. Si vous effectuez une recherche sans restrictions, elle portera sur tous les documents existants.
La recherche de texte intégral tout en haut, dans la marge, permet d'effectuer la recherche dans tous les documents existants.
Recherche par l'index
Sélectionnez l'index par le biais de la barre de navigation, dans la partie supérieure. Cliquez sur une lettre et les résultats s'affichent, avec indication des pages. Cliquez ensuite sur l'indication de la page et le document s'ouvre à la page spécifiée. Pour retourner aux résultats de la recherche ou pour lancer une nouvelle recherche dans l'index, cliquez sur l'icône "Résultats de la recherche" ou "Index".
A ce point, vous avez également la possibilité de limiter la recherche, en activant d'abord la seconde case "Valider la sélection" dans la marge, puis en limitant votre recherche à votre convenance (-> case "Limiter le choix" dans la marge).
La recherche de texte intégral tout en haut, dans la marge, permet d'effectuer la recherche dans tous les documents existants.
Suggestions et améliorations quant au contenu et au logiciel
En cas de suggestions concernant des logiciels que vous aimeriez trouver dans des versions futures de la documentation DOConWEB, n'hésitez pas à nous transmettre vos desiderata à l'adresse suivante : docu.motioncontrol@siemens.com
Étant donné que nous recevons quantité de suggestions et commentaires concernant DOConWEB, il nous est impossible d'y répondre individuellement et par écrit. Soyez toutefois certains, que vos conseils, idées et commentaires seront archivés et qu'ils nous aideront à la conception de versions futures.
Indications générales
La description Simatic et les documents de présentation de SINUMERIK sont disponibles sous forme de livres électroniques, ce qui signifie qu'il n'existe aucun terme ni entrée d'index les concernant. Cependant, il est possible de consulter les différents chapitres par l'intermédiaire de la table des matières, dans l'affichage du document.
Lors de la copie de passages de textes par le biais du presse-papiers de WINDOWS vers d'autres applications de WINDOWS, la mise en page est perdue.
Les graphiques copiés vers des applications de WINDOWS, sont représentées sous forme de graphiques en pixels.
Informations sur le copyright
DOConWEB est éditée par Siemens AG, copyright 1996 - 2004.
Acrobat Reader Copyright 1987-1999. Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés.
Adobe, le logo Adobe, Acrobat et le logo Acrobat sont des marques déposées par Adobe Systems.