|
Nürnberg, 26.04.2005
Akustischer Sensor SITRANS AS 100 erhält ATEX ZulassungPeterborough, Kanada, 25 April 2005 - Der akustische Sensor Siemens SITRANS AS 100 hat die europäische Zulassung ATEX II 3D erhalten. Diese Zulassung erlaubt den Einsatz des Gerätes in explosionsgefährdeten Bereichen und bei Vorhandensein explosionsfähiger Stäube.
SITRANS AS 100 ist ein hochfrequenter, akustischer Sensor für die kontinuierliche Materialflussüberwachung. Er erfasst hochfrequenten Körperschall, der in Anlagen durch Materialfluss verursacht wird. Er reagiert unverzüglich auf Änderungen im Materialfluss und warnt vor kostspieligen Blockaden, Abwesenheit von Material oder Anlagenausfall (z.B. durch geplatzte Schlauchfilter). Im Zusammenspiel mit der SITRANS CU 02 Kontrolleinheit oder der SPS des Kunden meldet der DC 0-10 V Analogausgang verschiedene Betriebsbedingungen (starker, schwacher oder kein Materialfluss). Änderungen des Materialflusses werden sofort erkannt und ermöglichen dem Bediener, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen und Schäden oder Ausfallzeiten zu vermeiden.
SITRANS AS 100 wird einfach aussen an Fallstrecken, Rohren und Gebläsegehäusen montiert. Er ist daher eine ideale Lösung zur Produktionsüberwachung feiner Pulver und grober Granulate in explosionsgefährdeten oder hygienischen Umgebungen. Pneumatische Förderanlagen und Luftförderrinnen sind typische Einsatzmöglichkeiten. Der wartungsarme Sensor besitzt keine beweglichen Teile. Er ist durch ein Edelstahlgehäuse vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Da der SITRANS AS 100 konstante Betriebsdaten liefert, kann die Systemleistung garantiert werden. SITRANS AS 100 ist eine preiswerte und zuverlässige Lösung für die Prozessüberwachung.
Siemens Milltronics Process Instruments Inc. ist ein Siemens Unternehmen, das modernste Messgeräte für den Einsatz in den Bereichen Wasser und Abwasser, Zuschlagstoffe, Zement, Bergbau, Chemie, Steine/Erden, Lebensmittel und anderen verarbeitenden Industrien konzipiert und herstellt. Das Produktangebot lässt sich in die drei Hauptgruppen Füllstandmessung, Durchsatzmessung von Schüttgütern und Prozessüberwachung aufteilen. Die Produkte sind weltweit über die Siemens Vertretungen oder Distributoren erhältlich. Der Unternehmenssitz befindet sich in Peterborough, Ontario, mit 300 Beschäftigten.
Siemens AG (NYSE: SI), München, ist ein führendes internationales Elektronik- und Technologieunternehmen. Das Unternehmen ist innovativ in den Bereichen Medizin, Information und Kommunikation, Energie, Industrie und Automatisierung, Verkehr und Licht tätig. Mit rund 430.000 Mitarbeitern in 192 Ländern weltweit wurde im Geschäftsjahr 2004 ein Umsatz von 75,2 Mrd. € erzielt. In Kanada ist Siemens ein Multi-Milliarden Unternehmen mit Hauptsitz in Mississauga, Ontario, das über 6.600 Mitarbeiter in 73 Geschäftsstellen und acht Produktionsstätten beschäftigt. Presserückfragen: Rob Niezen Manager, Produktmarketing Kommunikation Siemens Milltronics Process Instruments Inc. (705) 740 - 7054 Vertrieb und technische Auskünfte: Wenden Sie sich bitte an die Vertretung in Ihrer Nähe oder besuchen Sie www.siemens.com/processautomation
|
||||||||||||||||||